Wird geladen ...


Flanschgetriebe – kompakt, verdrehsteif und für hohe Drehmomente

Im Grunde sind Flanschgetriebe und Planetengetriebe mit Abtriebswelle vergleichbar. Es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied: die kurze Flanschwellengeometrie. Damit einhergehend zeichnen sich Getriebe mit Abtriebsflansch durch ihre axial kompakte Bauweise aus.

 

Flanschgetriebe sparen Platz und sie sind leicht kombinierbar

Flanschgetriebe werden häufig in der Robotik und Werkzeugmaschinen eingesetzt. Das liegt daran, dass sie Bauraum sparen und sehr belastbar sind. Ideal ist es, wenn die Abtriebswellengeometrie der Getriebe der in der Robotik weit verbreiteten ISO 9409-1 Norm entspricht. Denn dann lassen sich Abstimmungsprozesse schnell erledigen und Antriebskomponenten schnell und einfach anbinden. Zum Beispiel geht das bei Riemenscheiben, Flanschritzeln oder Kupplungen. Voraussetzung ist, dass die Komponenten auch der genannten Norm entsprechen.


Höhere Verdrehsteifigkeit

Ein praktischer Nutzen der Flanschgetriebe mit ihrer Flansch-Abtriebswelle ist deren großer Durchmesser. Denn damit erreichen diese Getriebe eine hohe Verdrehsteifigkeit. Insbesondere in Applikationen mit dynamisch wechselnden Bewegungsrichtungen ist das gefragt.


Welche Vorteile haben Flanschgetriebe?

  • Sie sind besonders verdrehsteif – durch den großen Durchmesser der Abtriebswelle.
  • Sie erlauben hohe Kippmomente – wegen groß dimensionierbaren Abtriebslagern.
  • Sie meistern hohe Drehmomente – durch die große Anzahl an Verschraubpunkten.
  • Die nach ISO 9409-1 normierte Abtriebswelle erleichtert die Auswahl passender Anbauteile.
  • Sie punkten mit einer kurzen Einbaulänge – aber benötigen dafür radial etwas mehr Platz.

Wo werden Flanschgetriebe eingesetzt?

Flanschgetriebe werden meist dort eingesetzt, wo es auf hohe Verdrehsteifigkeit ankommt. Etwa bei Ritzel-Zahnstangenantrieben in Werkzeugmaschinen oder bei Portal Handling Systemen. Hier müssen große Lasten schnell beschleunigt und gleichzeitig exakt positioniert werden. Auch bei Drehtischen oder Radantrieben werden Flanschgetriebe gerne genutzt.


Welche Besonderheiten haben Flanschgetriebe noch?

Flanschgetriebe gibt es sowohl als Koaxialgetriebe wie auch als Winkelgetriebe. Besondere Winkelgetriebe verfügen zudem über eine integrierte Hohlwelle. So lassen sich zum Beispiel Versorgungsleitungen durch die Welle hindurchführen.

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram