Loading ...


Un riduttore a coppia conica – cos'è mai?

I riduttori a coppia conica rappresentano una frequente versione di riduttori angolari. Si tratta di due ruote dentate coniche che interagiscono in modo da creare un angolo fra flangia in ingresso e flangia di uscita.

Per la maggior parte dei riduttori a coppia conica questo è di 90 gradi. Ma naturalmente sono possibili anche altri angoli. A seconda di come vengono impiegati, questi riduttori possono ruotare sia nella stessa direzione che in direzione contraria.

La versione più semplice e conveniente di un riduttore a coppia conica presenta uno stadio a coppia conica con denti diritti o denti obliqui. I riduttori ipoidi sono una forma specifica di riduttori a coppia conica. Per maggiori informazioni su questi riduttori cliccate qui. (Link per i riduttori ipoidi)

Quali sono le peculiarità?

Con la dentatura in un riduttore a coppia conica si realizza una piccola sovrapposizione dei profili, che incide negativamente sulla silenziosità. Inoltre, un riduttore a coppia conica può utilizzare solo coppie relativamente ridotte. Analogamente, in genere è basso anche il rapporto di riduzione. Se per esempio si abbinano il riduttore a coppia conica e il riduttore epicicloidale, al riduttore a coppia conica si applica per lo più un rapporto 1:1.


Le ruote dentate coniche in versione ipoide e a spirale hanno un potenziale superiore

Se coppie elevate e silenziosità sono i requisiti di un riduttore a coppia conica, si prenderanno in considerazione le ruote dentate ipoidi, che fanno affidamento su una dentatura bombata. Per la precisione è una versione più impegnativa in termini di struttura e produzione, però rende possibile lavorare con coppie più elevate e aumenta la silenziosità.


Carico elevato sul cuscinetto

Su questi riduttori si esercitano elevate forze assiali e radiali che in effetti sono controllabili con cuscinetti. Ma se si abbinano riduttori a coppia conica e riduttori epicicloidali a riduttori a più stadi, si deve tenere in considerazione la durata dei cuscinetti, in particolare qualora il riduttore a coppia conica con numeri di giri elevati si impieghi come stadio di ingresso. Un dettaglio interessante: nei riduttori a coppia conica, diversamente dai riduttori a vite senza fine, non è possibile realizzare l'autobloccaggio.


Esempi applicativi di riduttori a coppia conica – chi ne fa uso?

Difficile trovare un'industria e un settore che non faccia ricorso a questo tipo di riduttore. Peraltro sono particolarmente interessanti in condizioni di spazio ridotto, e nella combinazione definita riduttore epicicloidale a coppia conica che consente con facilità coppie più elevate.


I vantaggi dei riduttori a coppia conica:

  • Si possono impiegare in uno spazio disponibile limitato.
  • Sono compatti e associabili ad altri tipi di riduttori.
  • Possibilità di numeri di giri più alti impiegando ruote dentate coniche in versione a spirale.
  • Sono un'alternativa economica ai riduttori ipoidi.

Gli svantaggi dei riduttori a coppia conica:

  • Hanno una struttura complessa.
  • Il loro rendimento è inferiore rispetto ai riduttori epicicloidali.
  • La loro rumorosità è maggiore.
  • Nel range di rapporto monostadio le coppie sono più basse.

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin